This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:在 DRV8301套件上具有电机 SDK 的 F280049

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMDSCNCD280049C, TMDSHVMTRINSPIN, BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779900/drv8301-69m-kit-f280049-with-motor-sdk-on-drv8301-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301TMDSCNCD280049CTMDSHVMTRINSPINBOOSTXL-DRV8320RSLAUNCHXL-F280049C

您好!

我正在等待将在月底之前推出的 MotorSDK  

MotorSDK 是否还支持 F28069M? 还是仅支持 F280049?  

我有一个 DRV8301套件。 我想知道 TI 是否会提供与 DRV8301套件兼容的 F280049控制卡。

基本上、我将能够使用以下哪一种组合:

DRV8301套件+ F28069M + MotorSDK

DRV8301套件+ F280049 + MotorSDK

3.新套件+ F280049 + MotorSDK (如果 TI 计划为 F280049控制器提供新套件)。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、适用于 instaSPIN-FOC 的电机控制 SDK 现在仅支持 F28004xC 浮点器件。
    MC-SDK 支持选项2 (DRV8301-HC-C2K_KIT + F280049C controlCARD)

    MC-SDK 将提供支持以下3个套件的示例实验室项目、但应根据指南轻松迁移到任何具有 F28004x 控制器的新电路板。
    DRV8301-HC-C2-KIT + TMDSCNCD280049C
    TMDSHVMTRINSPIN + TMDSCNCD280049C
    BOOSTXL-DRV8320RS + LAUNCHXL-F280049C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    感谢您的建议。 我还有几个疑问。

    DRV8301-HC-C2-KIT 是否与 DRV8301-69M-KIT 相同?
    2. www.ti.com/.../TMDSCNCD280049C 中的控制卡 大小似乎与 www.ti.com/.../TMDSCNCD28069mISO 不同。 它是否适合 DRV8301-69M-KIT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源逆变器板是相同的、只是捆绑了不同的 controlCARD。
    很抱歉、您必须有一个额外的180至100引脚 DIMM 适配器(TMDSADAP180TO10)。
    www.ti.com/.../tmdsadap180to100