This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28034:下面是客户申请 TI 的高频注入算法库 HFI 的电子邮件内容、请帮助处理、谢谢!

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/780276/compiler-tms320f28034-below-is-the-email-content-of-the-high-frequency-injection-algorithm-library-hfi-that-the-customer-applies-for-ti-please-help-to-deal-with-it-thank-you

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

C2000系列 F2803x MCU、用于开发无刷和非感应高功率电机(DC12V、100A)。

作为早期阶段使用的 TI MCU 样片、TI F2803x 样片是从网络平台购买的。

安装 controllite 后、会自动生成 ti \ controlSUITE \ libs \ app_libs \ motor_control \ libs \ hFI 目录下的库。

文件库是 TI 自己的高频注入算法库、旨在通过启动功能增强电机性能。 但是、在安装 TI 官方网站提供的控制套件后、

未生成 The.h 和.lib 文件。 但是、工程文档中有一个提示、即国内供应商需要直接向 TI 官员申请、然后 TI 才能提供相关的库文档。

因此、我想请您提供帮助、以便我们能够尽快加快项目进度并实现大规模生产。 一旦大规模生产、我们可以让您的代理批量供应 F2803x 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HFI 仅用于具有高凸极比的内部永磁同步电机(IPMSM)。 因此、如果您不需要使用该功能、您可以在项目中忽略该功能。 或者、您也可以联系当地的 TI 销售人员或 FAE、以根据项目的提示获取此库。