This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28033:TMS320F28033

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779678/ccs-tms320f28033-tms320f28033

器件型号:TMS320F28033
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

如果您可以尽快重播。 对我来说很好。

我想在 TMS320F28377D 中使用此相同代码。 那么、我必须为此做什么???

谢谢、此致、

Vishal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    这两个器件之间没有迁移指南、因为在速度/存储器大小等方面、器件类别有很大差异  我将首先介绍外设指南、以向您展示添加功能的代码中将发生的最大变化、如  http://www.ti.com/lit/spru566

    您还可以从 C2000Ware 中针对2837xD 器件的示例之一开始、然后复制主.c 文件。  至少使用此方法、您会知道链接器文件和系统控制设置在现有示例中是稳定的。  然后、您可以使用上述文献和编译器中的错误来解决寄存器名称中的任何不匹配问题。

    请记住、默认示例时钟速率与200MHz 非常不同、因此需要调整任何特定于计时的代码、ESP PWM 计数。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的...先生,我会这样做的。
    此致、
    Vishal。