This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-HV-1PH-DCAC:通过解决方案适配器创建的工程不允许修改选项...

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779969/ccs-tidm-hv-1ph-dcac-project-created-through-solution-adapter-does-not-allow-modifiable-options

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:C2000WAREpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用以下命令生成了一个项目...   

Resource Explorer -> C2000Ware_DigitalPower_SDK - v1.02.00.00 -> Power Suite ->解决方案适配器->单相逆变器:电压源 -> TMS320F28004x

我希望 main.cfg (powerSUITE)页面具有可修改的选项、但大多数选项仍呈灰色显示。   如果 我打开补偿设计器并尝试"保存 COMP"、这也会失败。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过一段时间的研究、我已经能够修改项目、但仍希望得到 TI 的确认...
    我必须更改 Kit.xml 文件:
    从中删除
    1
    更改为
    0

    我还必须向工程中添加一个名为.cookie 的空文件、以防止在打开 main.cfg powerSUITE 文件时将其恢复为1。

    与此套件相关的所有版本和处理器都存在此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    感谢您指出此问题。 我已针对此项目提交了错误。

    此致、
    Ozino