This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2808:从 F2808上的代码生成工具 v5.1 2更改为 V18.1.1 LTS

Guru**** 2797395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779732/compiler-tms320f2808-move-from-code-generation-tools-v5-1-2-to-v18-1-1lts-on-f2808

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:TI C/C++编译器

您好专家、

我的客户希望将他们的 F2808项目从旧代码生成工具(v5.1.2)移动到一些新工具(V18.1.1LTS)。 他们担心 这两者之间的差异可能会导致代码执行中的某些错误。 您对进行此类转接是否有任何建议或提示?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何编译器供应商都无法保证新版本永远不会出现问题。  尽管如此,这种情况并不常见。  TI 编译器通过多个商业测试套件进行了测试。  此外、我们还有根据归档的错误报告开发的测试。  我们运行这些测试、以确保我们修复的问题不会再次出现。  有关详细信息、请参阅编译器 验证一文

    谢谢、此致、

    乔治