This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:适用于 AEC-Q100的 TMS320F28004x

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779871/tms320f280041-tms320f28004x-for-aec-q100

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049

您好,

  您能不能帮助确认 TI 何时可以发布   适用于 AEC-Q100的 TMS320F28004x

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自去年秋季以来、这些产品已在完全生产中发布。

    请参阅 TMS320F280049和 TMS320F280041的 PZQ 版本

    或 TMS320F280048和 TMS320F280040的 PMQ 版本