This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA 可以修改 AQCTLA 和 AQCTLB 寄存器吗?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779164/tms320f28377s-can-the-cla-modify-the-aqctla-and-aqctlb-registers

器件型号:TMS320F28377S

这适用于峰值电流模式控制应用。

CLA 能否在其任务之一中修改给定 ePWM 模块的 AQCTLA 和 AQCTLB 寄存器?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CLA 可以访问 ePWM 模块、其中包括操作限定符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!