This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:升压控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/779108/tms320f28027-boost-controller

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARELM3410

我正在寻找使用 F28027的升压控制器的示例代码。  我应该看看其他的微控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    F2802x 可能是一个不错的选择。

    应用是否为 PFC 应用?  
    您希望控制多少个升压级?

    一般而言、我可能会建议将以下应用套件及其软件作为起点。 您可以在评估套件产品页面的说明中找到有关在何处查找特定内容的更多详细信息:
    http://www.ti.com/tool/TMDSRGBLEDKIT

    根据上述问题的某些答案、C2000Ware/powerSUITE 中的较新且可能更好的解决方案中可能有一些选项。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个升压级、并使用它深入了解高功率 LED。 此外、F28027还用于控制我们正在实现的各种其他功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这不是 PFC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    那么、是的、从 C2000的角度来看、我认为我提到的内容是一个很好的起点。

    ===

    我来自 C2000组、因此我很乐意选择使用 C2000器件。 )

    但是、另一种方法可能是使用 TI 模拟控制的升压控制器以及更便宜/更简单的 TI MCU。  
    (类似于 LM3410 + MSP430FR*)
    http://www.ti.com/power-management/led-drivers/general-lighting-led-drivers/overview.html
    http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/overview.html

    在我看来、这实际上取决于您需要 MCU 执行的其他功能(取决于您确定适用性)、可能的工作温度范围(C2000的范围大于 MSP)和静态电流(MSP 消耗的功率低于 C2000)。

    请注意、我不是最佳模拟电源产品的专家、因此如果您朝着这个方向发展、可能值得向论坛的该部分寻求建议。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、