This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:"Clarke"变换

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778710/ccs-tms320f28377d-clarke-transform

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

我对"Clarke"变换宏(Clarke_macro)有疑问。 Clarke 宏的输入是否确实需要为标么值? 如果它们大于1会发生什么情况?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它基本上是用户的选择。 在我们的示例中、我们采用了标幺值方法、并一直遵循该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、感谢您的回复

    我之所以提出这样的要求、是因为 TI 的"DMC 数学 V13.1"文档中提到:
    '软件模块要求输入和输出变量均为标么值。'

    因此、即使输入不在 p.u. ?
    我是对的吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想知道库是否可以在非 pu 中支持、是的、它将会支持。
    但是、如何设计 PI 系数可以看出执行 pu 与实际值之间的关系。 我们不能随机选择以 PU 表示的某些块、而以实际方式表示其他块。 希望它能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道控制系统中的 p.u.值和 non-p.u.值的影响!
    我只想知道这个宏代码是否仍然适用于非 p.u 输入。
    此致