This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:TMS302F28377S

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778624/ccs-tms320f28377s-tms302f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在开发一些产品。

我应该测量直流电压。 因此、我想在 DSP 中使用单模分辨率为16位的 ADC 模块。

我知道这是无效的、但可以对其进行配置、并且精度高于12位分辨率。

有人 知道   DSP 中发生了哪些副作用或缺陷?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄禹锡

    我将向产品专家提出您的问题。 您可以在周末后获得反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den:

    16b 单端模式不是由 TI 在该器件上测试/指定的、因此我们无法预测/提供预期性能的指导。