This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用户可配置 DCSM OTP 组0和用户可配置 DCSM OTP 组1的使用

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778999/tms320f280049c-usage-of-user-configurable-dcsm-otp-bank-0-and-user-configurable-dcsm-otp-bank-1

器件型号:TMS320F280049C

您好!

    TMS320F280049C 中有两个 OTP (用户可配置的 DCSM OTP 组0和用户可配置的 DCSM OTP 组1)。

   我已经学习了参考手册,但有些内容不清楚。

  Q1:OTP 块从0x78010到0x7801F 的默认值是多少、 OTP 块从0x78210到0x7821F 的默认值是多少?

     它们看起来不是所有新器件的一个。

  Q2: ZxOTP_GPREG1ZxOTP_GPREG2ZxOTP_GPREG3ZxOTP_BOOTCTRLZxOTP_JTAGLOCK、ZxOTP_PSWDLOCK ZxOTP_CRCLOCK 的位定义是什么?    

  Q3:  ZxOTP_JTAGLOCK 的 OTP 位置是什么? 我找不到这个 OTP 字的存储器映射。

  谢谢~

此致~

Xin Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    [引述]

      Q1:OTP 块从0x78010到0x7801F 的默认值是多少、 OTP 块从0x78210到0x7821F 的默认值是多少?

         它们看起来不是所有新器件的一个。 [/报价]

    是的、对于某些 OTP 位置、默认值不是 all_1。 请参阅"表3-17。 ZxOTP_CSMPSWD1 (由 TI 编程)的默认值"。

    [引用] Q2: ZxOTP_GPREG1ZxOTP_GPREG2ZxOTP_GPREG3ZxOTP_BOOTCTRLZxOTP_JTAGLOCK、ZxOTP_PSWDLOCK ZxOTP_CRCLOCK 的位定义是什么?    [/报价]

    所有 GPREGx 和 BOOTCTRL 寄存器都用于引导、因此在该节中进行了介绍。 请参阅 TRM 中的"4.6.1引导 ROM 寄存器"部分。

    JTAGLOCK 是该器件上的保留字段。 我们将在 TRM 中纠正这种情况。 CRCLOCK 和 PSWDLOCK 字段说明 在"表3-92部分中进行了说明。 Z1_OTPSECLOCK 寄存器字段说明"。

    此致、

    Vivek Singh