This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:F28M36P63C2

Guru**** 2532330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778725/f28m36p63c2-f28m36p63c2

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的支持:

我们 将 项目从 F28M35移植到 F28M36、但遇到了一些问题。 我们的 F28M35项目 使用 TCP/IP 和 IPC、并使用 mcusdk 1.0.68进行构建。 我们希望使用较新版本的 NDK 2.25.1.11,

当我们添加到 cfg 文件行"var IpcMP = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.Ipc')"  获取错误、显示"XDC.MODULE_NOT_FOUND:XDC.MODULE:在 ti.UIA.SYSBIOS"包中没有名为"IPC"的模块。 随附的是我们使用的 cfg 文件。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/empty.zip

我们使用:编译器:TI:V18:1.2 LTS、NDK 2.25.1.1、用于 C200 2.16.1.14的 TI-RTOS。

您可以帮我们解决这个问题吗?

谢谢、Sabina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabina、

    我坚持使用 TI-RTOS for C2000的编译器和 NDK 版本。 这些产品中有一些改动与适用于 C2000 v 2.16的 TI-RTOS 不兼容。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我们应该使用什么版本?  与我们5年前使用的相同吗?

    谢谢、Sabina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 基本上是发行说明中"验证信息"中列出的内容。

    Todd