This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:扩展坞引脚编号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/778768/tmdsdock28379d-dock-pin-numbering

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

关于 F28379D 实验套件...  是否有一个文档将 GPIO 编号映射到基板上的引脚编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您可以在以下位置找到有用的 pinmap:
    \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\TMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf

    这将指示连接到哪个 F28379D ADC/GPIO 引脚的 HSEC 引脚编号(在集线站丝网上标记)。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、谢谢。 它实际上是文件夹中77D 引脚的副本、如下所示。 这就是我以前没有看到它的原因。 我怀疑这会起作用。 谢谢。

    \boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf