This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何使用 I2C 中的 FIFO 模式将超过4字节的数据发送到 EEPROM

Guru**** 2542700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822821/tms320f28069-how-to-send-more-than-4-bytes-of-data-to-eeprom-using-fifo-mode-in-i2c

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、我正在使用 I2C 协议将 EEPROM 与 tms320f28069连接、我无法发送超过4字节的数据。

我必须写入 EEPROM 的整个页面。

那么、我可以做什么来使用 FIFO 将超过4字节的数据发送到 EEPROM。

谢谢你

您的忠实客户  

Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件上的 I2C FIFO 最多只能支持4字节的数据传输和中断生成设置。   

    我们确实有具有16字节 FIFO 的器件。

    我相信您已经查看了示例: C2000Ware\device_support\f28066\examples\c28\i2c_eeprom

    多个数据的传输可以通过 FIFO 来实现。

    代码中的默认选项为0。  由于这些位为零、如果接收 FIFO 操作被启用并且 I2C 被解除复位、接收 FIFO 中断标志将被置位。  

    I2caRegs.I2CFFTX.ALL  
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL  

    我们可以提高寄存器中的触发级别并发送数据块。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、相应寄存 器的值为 I2caRegs.I2CFFTX.All=0x6020和 I2caRegs.I2CFFRX.All=0x2040。


    因此、对于多数据字节 传输、我必须为   以下寄存器分配 I2caRegs.I2CFFTX.All=0x0000和 I2caRegs.I2CFFRX.All=0x0000值?

    对吧?

    谢谢你

    您的忠实客户

    Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28069

    您好!

    我可以使用该程序将4字节数据发送到 EEPROM、该程序包含"高地址"、"低地址"、"第一个数据"、"第二个数据"。

    但现在我必须执行页写操作(向 EEPROM 发送多个字节)。

    因此、请向我建议我在下面所附的计划中需要进行的修改。 向 EEPROM 发送多个字节。

    谢谢你。

    /*
    i2clibral.c*
    
    *创建时间:2019年7月14日
    * 作者:Mihir
    */
    #include "DSP28x_Project.h" //器件头文件和示例包含文件
    //注:此示例中使用的 I2C 宏可在
    // F2806x_I2C_defines.h 文件
    //此文件中找到的函数的原型语句中找到。
    void I2CA_Init (void);
    uint16 I2CA_WriteData (struct I2CMSG *msg);
    uint16 I2CA_ReadData (struct I2CMSG *msg);
    interrupt void i2c_int1a_ISR (void);
    void PASS (void);
    void FAIL (void);
    #define I2C_SLAVE_ADDR 0x50
    #define I2C_NUMBYTES 4
    #define I2C_EEPROM_HIGH_ADDR 0x00
    #define I2C_EEPROM_LOW_ADDR 0x81
    //全局变量
    //传出地址将使用两个字节,
    //因此仅设置最大
    14字节的结构 I2CI2cMsgOut1={I2C_MSG_SEND_WITHSTOP,
    I2C_SLAVE_ADDR、
    I2C_NUMBYTES、
    I2C_EEPROM_HIGH_ADDR、
    I2C_EEPROM_LOW_ADDR、
    0x05、 //消息字节1
    0x09}; //消息字节2
    结构 I2CMSG I2cMsgIn1={I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP、
    I2C_SLAVE_ADDR、
    I2C_NUMBYTES、
    I2C_EEPROM_HIGH_ADDR、
    I2C_EEPROM_LOW_ADDR};
    struct I2CMSG * CurrentMsgPtr;//用于中断
    UINT16传递计数;
    void gpioConfig (void);
    UINT16失败计数;
    int count=0;
    int msg[10]={0x00、0x7F、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    void main (void)
    {
    uint16 Error;
    uint16 I;
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    //步骤1。 初始化系统控制:
    // PLL、看门狗、启用外设时钟
    //此示例函数位于 F2806x_sysctrl.c 文件中。
    gpioConfig();
    //步骤2. 初始化 GPIO:
    //此示例函数位于 F2806x_GPIO.c 文件中,
    //说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
    // InitGpio();
    //仅设置 GP I/O 以实现 I2C 功能
    
    //步骤3。 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
    //禁用 CPU 中断
    DINT;
    //将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
    //默认状态是禁用所有 PIE 中断并
    清除标志//。
    //此函数位于 F2806x_PIECTRL.c 文件中。
    InitPieCtrl();
    //禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    //使用指向 shell 中断
    //服务例程(service routinese, ISR)的指针初始化 PIE 矢量表。
    //这将填充整个表,即使在
    本示例中未使用中断//也是如此。 这对于调试很有用。
    //可以在 F2806x_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
    //此函数可在 F2806x_PieVect.c 中找到
    InitPieVectTable();
    //此示例中使用的中断被重新映射到
    这个文件中的// ISR 函数。
    EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存
    器 PieVectTable.I2CINT1A =&i2c_int1a_ISR;
    EDIS;//这是禁用写入 EALLOW 受保护寄存
    器所必需的//步骤4。 初始化所有器件外设:
    //此函数可在 F2806X_InitPeripherals.c
    中找到// InitPeripherals ();//此示例
    I2CA_Init()不需要;
    //步骤5。 用户特定代码
    //清除计数器
    PassCount = 0;
    failcount = 0;
    //清除
    (i = 0;i < I2C_MAX_buffer_size;i++)
    {的传入消息缓冲器
    I2cMsgIn1.MsgBuffer[i]= 0x0000;
    }
    //启用此示例所需的中断
    //在 PIE 中启用 I2C 中断1:组8中断1
    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx1 = 1;
    //启用连接到 PIE 组8
    的 CPU INT8 |= M_I2CR.I2CI_INT.INT8;
    
    
    //启用连接到 PI_I2I2_ICOR;I2C_INT.INT8;
    I2caRegs.I2CCNT = 4;
    I2caRegs.I2CDXR = 0x00;// CAL_CFG1寄存器
    I2caRegs.I2CDXR = 0x80;//位 OUT=1、位 FT=1
    I2caRegs.I2CDXR = 0x01;
    I2caRegs.I2CDXR = 0x01;
    
    
    
    I2caRegs.I2CMDR.all=0x6EA0;*/
    
    //
    (;)
    {的应用循环
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //将数据写入 EEPROM 部分//
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息是否应发送。
    //在本例中,初始化后发送一个停止位。
    if (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP)
    {
    错误= I2CA_WriteData (&I2cMsgOut1);
    //如果通信已正确启动,请将 msg 状态设置为忙
    //并更新中断服务例程的 CurrentMsgPtr。
    //否则,不执行任何操作,然后重试下一个循环。 发送一条消息
    //启动后、I2C 中断将处理其余中断。 搜索
    //此文件中的 i2c_int1a_isr。
    如果(错误= I2C_Success)
    {
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY;
    }
    }//写入段结束
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //从 EEPROM 部分读取数据//
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息状态。 如果状态为、则绕过读取段
    //未处于非活动状态。
    IF (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE)
    {
    //检查传入消息状态。
    if (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP)
    {
    // EEPROM 地址设置部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环。 EEPROM 将在执行时发回一个 NACK
    //写入操作。 即使是写公报
    //完成此时,EEPROM 仍可能处于忙状态
    //对数据进行编程。 因此、会多次尝试
    //必需。
    }
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY;
    }
    //一旦消息经过设置内部地址的过程
    //在 EEPROM 中、发送重新启动以从读取数据字节
    // EEPROM。 完成公报并停留一会。 MsgStatus 为
    //在中断服务例程中更新。
    否则、IF (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART)
    {
    //读取数据部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环
    。}
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_READ_BUSY;
    }
    }//读取段结束
    
    }//结束 for (;)
    }//结束 main
    void I2CA_Init (void)
    {
    //初始化 I2C
    I2caRegs.I2CSAR = 0x0050;//从机地址- EEPROM 控制代码
    I2caRegs.I2CPSC.all = 6;//预分频器-需要
    注意 I2clk = I2mHz;I2clk = I2mK 模块上的 I2mHz;Iclk = 12MHz 必须为非零
    I2caRegs.I2CCLKH = 5;//注:必须为非零
    I2caRegs.I2CIER。ALL = 0x24;//启用 SCD 和 ARDY 中断
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x0020;//使 I2C 退出复位
    //暂停
    I2caRegs.I2CFFTX.ALL = 0x6000时停止 I2C;//启用 FIFO 模式和 TXFIFO
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL = 0x2040;//启用 RXFIFO、清除 RXFFINT、
    返回;
    }
    uint16 I2CA_WriteData (struct I2CMSG *16)
    {
    
    等待从任一 STP/ INT16主设备清除通信。
    //模块清除该位的操作被延迟,直到 SCD 位被
    //置位。 如果在发送新消息之前未选中此位、
    // I2C 可能会被混淆。
    if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP==1)
    {
    返回 I2C_STP_NOT READY_ERROR;
    }
    //设置从地址
    I2cRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress;
    //如果
    (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1)
    {,则检查总线是否繁忙
    返回 I2C_BUS_BUSY_ERROR;
    }
    //设置要发送的字节数
    // MsgBuffer +地址
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes;
    //设置发送
    I2caRegs.I2CDLow= msg->MemoryHighAddr;
    I2caRegs.I2CDXr = 0=MemoryAdr;
    (对于 MemoryAdr.I=0) NumOfBytes-2;i++)
    // for (i=0;i NumOfBytes;i++)
    {
    I2caRegs.I2CDXR =*(msg->MsgBuffer+I);
    }
    //作为主发送器发送 START
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x6E20;
    返回 I2C_Success;
    }
    uint16 I2CA_ReadData (struct I2CMSG *MSG)
    {
    //等待从任何主控方清除 STP 位。
    //模块清除该位的操作被延迟,直到 SCD 位被
    //置位。 如果在发送新消息之前未选中此位、
    // I2C 可能会被混淆。
    if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP==1)
    {
    返回 I2C_STP_NOT_READY_ERROR;
    }
    I2caRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress;
    if (msg->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP)
    {
    //检查总线是否占线
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1)
    {
    返回 I2C_BUS_BUS_BUSY_ERROR;
    }
    I2caRegs.I2CCNT = 2;
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryHighAddr;
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryLowAddr;
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2620;//发送数据到设置 EEPROM 地址
    }
    否则 if (msg->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART)
    {
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes;//设置预期的字节数
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2C20;//作为主接收器发送重启
    }
    返回 I2C_SUCCESS;
    }
    中断 void i2c_int1a_isr (void) // I2C-A
    {
    uint16 IntSource、I;
    //读取中断源
    IntSource = I2caRegs.I2CISRC.ALL;
    //中断源=检测到的停止条件
    if (IntSource = I2C_SCD_ISRC)
    {
    //如果已完成的消息正在写入数据,则将 msg 重置为非活动状态
    if (CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE;
    }
    其他
    {
    //如果在的地址设置部分收到 NACK 消息
    // EEPROM 读取、下面的代码进一步包含在寄存器访问就绪中
    //中断源代码将生成停止条件。 停止后
    //条件已接收(此处),将消息状态设置为重试。
    //用户可能希望在生成错误之前限制重试次数。
    if (CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP;
    }
    //如果已完成消息正在读取 EEPROM 数据,则将 msg 重置为非活动状态
    //并从 FIFO 读取数据。
    否则(CurrentMsgPTR->MsgStatus =I2C_MSGSTAT_READ_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE;
    for (i=0;i < I2C_NUMBYTES;i++)
    {
    CurrentMsgPtr->MsgBuffer[i]= I2caRegs.I2CDRR;
    }
    {
    //检查接收到的数据
    }
    }
    
    }//检测到停止条件结束
    //中断源=寄存器访问就绪
    //此中断用于确定
    //读取数据通信的 EEPROM 地址设置部分何时完成。 由于没有指令要求停止位、这个标志
    //告诉我们何时发送消息而不是 SCD 标志。 如果
    接收到 NACK //、清除 NACK 位并命令停止。 否则、请转至
    通信的读取//数据部分。
    否则、if (IntSource = I2C_ARDY_ISRC)
    {
    if (I2caRegs.I2CSTR.bit.nack = 1)
    {
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;
    I2caRegs.I2CSTR.All = I2C_CLR_Nack_bit;
    }
    否则(CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART;
    }
    }//寄存器访问结束,
    否则
    {
    //由于中断源无效而产生一些错误
    asm (" ESTOP0");
    }
    //启用未来的 I2C (PIE 组8)中断
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_group8;
    }
    
    void gpioConfig (void){
    EALLOW;
    
    
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0;//启用 GPIO32的上拉电阻(SDAA)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0;//启用 GPIO33的上拉电阻器(SCLA)
    
    
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;//异步输入 GPIO32 (SDAA)
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;//异步输入 GPIO33 (SCLA)
    
    
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32=1;//为 SDAA 配置 GPIO32
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33=1;//为 SCLA 配置 GPIO33
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.I2CAENCLK = 1;// I2C
    
    EDIS;
    }
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //不再需要。
    //========================================
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mihir ,

    如果您希望不使用 FIFO、 则 I2CFFTX/I2CFFRx 可保持为0。

    复位时、I2CFFTX / I2CFFRx 寄存器为  0。

    如果您希望增加 FIFO 容量,则需要将这些寄存器的位4修改为0。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将  I2CFFTX/I2CFFRX 保持 为"0"。

    但在接收期间收到 MSG 状态代码"32 &33"之后。

    我已附上以下相同的计划。

    谢谢你

    您的忠实客户

    Mihir Dave

    /*
    i2clibral.c*
    
    *创建时间:2019年7月14日
    * 作者:Mihir
    */
    #include "DSP28x_Project.h" //器件头文件和示例包含文件
    //注:此示例中使用的 I2C 宏可在
    // F2806x_I2C_defines.h 文件
    //此文件中找到的函数的原型语句中找到。
    void I2CA_Init (void);
    uint16 I2CA_WriteData (struct I2CMSG *msg);
    uint16 I2CA_ReadData (struct I2CMSG *msg);
    interrupt void i2c_int1a_ISR (void);
    void PASS (void);
    void FAIL (void);
    #define I2C_SLAVE_ADDR 0x50
    #define I2C_NUMBYTES 4
    #define I2C_EEPROM_HIGH_ADDR 0x00
    #define I2C_EEPROM_LOW_ADDR 0x81
    //全局变量
    //传出地址将使用两个字节,
    //因此仅设置最大
    14字节的结构 I2CI2cMsgOut1={I2C_MSG_SEND_WITHSTOP,
    I2C_SLAVE_ADDR、
    I2C_NUMBYTES、
    I2C_EEPROM_HIGH_ADDR、
    I2C_EEPROM_LOW_ADDR、
    0x05、 //消息字节1
    0x09}; //消息字节2
    结构 I2CMSG I2cMsgIn1={I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP、
    I2C_SLAVE_ADDR、
    I2C_NUMBYTES、
    I2C_EEPROM_HIGH_ADDR、
    I2C_EEPROM_LOW_ADDR};
    struct I2CMSG * CurrentMsgPtr;//用于中断
    UINT16传递计数;
    void gpioConfig (void);
    UINT16失败计数;
    int count=0;
    int msg[10]={0x00、0x7F、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    void main (void)
    {
    uint16 Error;
    uint16 I;
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    //步骤1。 初始化系统控制:
    // PLL、看门狗、启用外设时钟
    //此示例函数位于 F2806x_sysctrl.c 文件中。
    gpioConfig();
    //步骤2. 初始化 GPIO:
    //此示例函数位于 F2806x_GPIO.c 文件中,
    //说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
    // InitGpio();
    //仅设置 GP I/O 以实现 I2C 功能
    
    //步骤3。 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
    //禁用 CPU 中断
    DINT;
    //将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
    //默认状态是禁用所有 PIE 中断并
    清除标志//。
    //此函数位于 F2806x_PIECTRL.c 文件中。
    InitPieCtrl();
    //禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志:
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    //使用指向 shell 中断
    //服务例程(service routinese, ISR)的指针初始化 PIE 矢量表。
    //这将填充整个表,即使在
    本示例中未使用中断//也是如此。 这对于调试很有用。
    //可以在 F2806x_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
    //此函数可在 F2806x_PieVect.c 中找到
    InitPieVectTable();
    //此示例中使用的中断被重新映射到
    这个文件中的// ISR 函数。
    EALLOW;//这是写入 EALLOW 受保护寄存
    器 PieVectTable.I2CINT1A =&i2c_int1a_ISR;
    EDIS;//这是禁用写入 EALLOW 受保护寄存
    器所必需的//步骤4。 初始化所有器件外设:
    //此函数可在 F2806X_InitPeripherals.c
    中找到// InitPeripherals ();//此示例
    I2CA_Init()不需要;
    //步骤5。 用户特定代码
    //清除计数器
    PassCount = 0;
    failcount = 0;
    //清除
    (i = 0;i < I2C_MAX_buffer_size;i++)
    {的传入消息缓冲器
    I2cMsgIn1.MsgBuffer[i]= 0x0000;
    }
    //启用此示例所需的中断
    //在 PIE 中启用 I2C 中断1:组8中断1
    PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx1 = 1;
    //启用连接到 PIE 组8
    的 CPU INT8 |= M_I2CR.I2CI_INT.INT8
    
    
    ;= I2CI_ICOR;I2CADDR_INT.INT8;
    I2caRegs.I2CCNT = 4;
    I2caRegs.I2CDXR = 0x00;// CAL_CFG1寄存器
    I2caRegs.I2CDXR = 0x80;//位 OUT=1、位 FT=1
    I2caRegs.I2CDXR = 0x01;
    I2caRegs.I2CDXR = 0x01;
    
    
    
    
    
    I2caRegs.I2CMDR.all=0x6EA0;
    
    //
    (;)
    {的应用循环
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //将数据写入 EEPROM 部分//
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息是否应发送。
    //在本例中,初始化后发送一个停止位。
    if (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP)
    {
    错误= I2CA_WriteData (&I2cMsgOut1);
    //如果通信已正确启动,请将 msg 状态设置为忙
    //并更新中断服务例程的 CurrentMsgPtr。
    //否则,不执行任何操作,然后重试下一个循环。 发送一条消息
    //启动后、I2C 中断将处理其余中断。 搜索
    //此文件中的 i2c_int1a_isr。
    如果(错误= I2C_Success)
    {
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY;
    }
    }//写入段结束
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //从 EEPROM 部分读取数据//
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息状态。 如果状态为、则绕过读取段
    //未处于非活动状态。
    IF (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE)
    {
    //检查传入消息状态。
    if (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP)
    {
    // EEPROM 地址设置部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环。 EEPROM 将在执行时发回一个 NACK
    //写入操作。 即使是写公报
    //完成此时,EEPROM 仍可能处于忙状态
    //对数据进行编程。 因此、会多次尝试
    //必需。
    }
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY;
    }
    //一旦消息经过设置内部地址的过程
    //在 EEPROM 中、发送重新启动以从读取数据字节
    // EEPROM。 完成公报并停留一会。 MsgStatus 为
    //在中断服务例程中更新。
    否则、IF (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART)
    {
    //读取数据部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环
    。}
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_READ_BUSY;
    }
    }//读取段结束
    
    }//结束 for (;)
    }//结束 main
    void I2CA_Init (void)
    {
    //初始化 I2C
    I2caRegs.I2CSAR = 0x0050;//从机地址- EEPROM 控制代码
    I2caRegs.I2CPSC.all = 6;//预分频器-需要
    注意 I2clk = I2mHz;I2clk = I2mK 模块上的 I2mHz;Iclk = 12MHz 必须为非零
    I2caRegs.I2CCLKH = 5;//注:必须为非零
    I2caRegs.I2CIER。ALL = 0x24;//启用 SCD 和 ARDY 中断
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x0020;//使 I2C 退出复位
    //暂停
    I2caRegs.I2CFFTX.ALL = 0x6000时停止 I2C;//启用 FIFO 模式和 TXFIFO
    I2caRegs.I2CFFRX.ALL = 0x2040;//启用 RXFIFO、清除 RXFFINT、
    返回;
    }
    uint16 I2CA_WriteData (struct I2CMSG *16)
    {
    
    等待从任一 STP/ INT16主设备清除通信。
    //模块清除该位的操作被延迟,直到 SCD 位被
    //置位。 如果在发送新消息之前未选中此位、
    // I2C 可能会被混淆。
    if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP==1)
    {
    返回 I2C_STP_NOT READY_ERROR;
    }
    //设置从地址
    I2cRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress;
    //如果
    (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1)
    {,则检查总线是否繁忙
    返回 I2C_BUS_BUSY_ERROR;
    }
    //设置要发送的字节数
    // MsgBuffer +地址
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes;
    //设置发送
    I2caRegs.I2CDLow= msg->MemoryHighAddr;
    I2caRegs.I2CDXr = 0=MemoryAdr;
    (对于 MemoryAdr.I=0) NumOfBytes-2;i++)
    // for (i=0;i NumOfBytes;i++)
    {
    I2caRegs.I2CDXR =*(msg->MsgBuffer+I);
    }
    //作为主发送器发送 START
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x6E20;
    返回 I2C_Success;
    }
    uint16 I2CA_ReadData (struct I2CMSG *MSG)
    {
    //等待从任何主控方清除 STP 位。
    //模块清除该位的操作被延迟,直到 SCD 位被
    //置位。 如果在发送新消息之前未选中此位、
    // I2C 可能会被混淆。
    if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP==1)
    {
    返回 I2C_STP_NOT_READY_ERROR;
    }
    I2caRegs.I2CSAR = msg->SlaveAddress;
    if (msg->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP)
    {
    //检查总线是否占线
    IF (I2cRegs.I2CSTR.bit.BB = 1)
    {
    返回 I2C_BUS_BUS_BUSY_ERROR;
    }
    I2caRegs.I2CCNT = 2;
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryHighAddr;
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryLowAddr;
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2620;//发送数据到设置 EEPROM 地址
    }
    否则 if (msg->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART)
    {
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes;//设置预期的字节数
    I2caRegs.I2CMDR.ALL = 0x2C20;//作为主接收器发送重启
    }
    返回 I2C_SUCCESS;
    }
    中断 void i2c_int1a_isr (void) // I2C-A
    {
    uint16 IntSource、I;
    //读取中断源
    IntSource = I2caRegs.I2CISRC.ALL;
    //中断源=检测到的停止条件
    if (IntSource = I2C_SCD_ISRC)
    {
    //如果已完成的消息正在写入数据,则将 msg 重置为非活动状态
    if (CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE;
    }
    其他
    {
    //如果在的地址设置部分收到 NACK 消息
    // EEPROM 读取、下面的代码进一步包含在寄存器访问就绪中
    //中断源代码将生成停止条件。 停止后
    //条件已接收(此处),将消息状态设置为重试。
    //用户可能希望在生成错误之前限制重试次数。
    if (CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP;
    }
    //如果已完成消息正在读取 EEPROM 数据,则将 msg 重置为非活动状态
    //并从 FIFO 读取数据。
    否则(CurrentMsgPTR->MsgStatus =I2C_MSGSTAT_READ_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE;
    for (i=0;i < I2C_NUMBYTES;i++)
    {
    CurrentMsgPtr->MsgBuffer[i]= I2caRegs.I2CDRR;
    }
    {
    //检查接收到的数据
    }
    }
    
    }//检测到停止条件结束
    //中断源=寄存器访问就绪
    //此中断用于确定
    //读取数据通信的 EEPROM 地址设置部分何时完成。 由于没有指令要求停止位、这个标志
    //告诉我们何时发送消息而不是 SCD 标志。 如果
    接收到 NACK //、清除 NACK 位并命令停止。 否则、请转至
    通信的读取//数据部分。
    否则、if (IntSource = I2C_ARDY_ISRC)
    {
    if (I2caRegs.I2CSTR.bit.nack = 1)
    {
    I2caRegs.I2CMDR.bit.STP= 1;
    I2caRegs.I2CSTR.All = I2C_CLR_Nack_bit;
    }
    否则(CurrentMsgPtr -> MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY)
    {
    CurrentMsgPtr ->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART;
    }
    }//寄存器访问结束,
    否则
    {
    //由于中断源无效而产生一些错误
    asm (" ESTOP0");
    }
    //启用未来的 I2C (PIE 组8)中断
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_group8;
    }
    
    void gpioConfig (void){
    EALLOW;
    
    
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0;//启用 GPIO32的上拉电阻(SDAA)
    //GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0;//启用 GPIO33的上拉电阻器(SCLA)
    
    
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;//异步输入 GPIO32 (SDAA)
    GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;//异步输入 GPIO33 (SCLA)
    
    
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32=1;//为 SDAA 配置 GPIO32
    GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33=1;//为 SCLA 配置 GPIO33
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.I2CAENCLK = 1;// I2C
    
    EDIS;
    }
    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    //不再需要。
    //========================================
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的另一个线程与这个线程合并、因为它看起来是重复的。

    当您尝试发送整个页面时、您是否更新了 I2CCNT 中的字节数? 我看到您在写入函数中将 msg->NumOfBytes 写入 I2C 计数的位置,但我看不到您在消息结构中更新此字段的位置。

    此外、如果您使用 FIFO、您只需观察 I2CFFTX.TXFFST 域、以确保在写入 I2CDXR 之前它不会太满而无法获取更多数据。 如果不使用 FIFO、则必须在写入 I2CDXR 之前在每个字节后检查 I2CSTR.XRDY 位。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在更新要在第18行发送的字节数。

    在第18行分配了4个以上的计数(字节)之后,也只有4个字节的数据被发送到该位置,并且下一个超过4个字节的数据丢失。

    谢谢你

    Mihir Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、您正在更新该行并重建应用程序? 没关系。 不过、您仍然需要解决我所说的更新代码以检查 TXFFST 的问题、以确保 FIFO 未满、然后再尝试添加更多数据。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我也会实施它、并在它之后更新您。

    谢谢你  

    Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我监控了 TXFFST 的状态、它显示了6280。

    请告诉我应该检查 TXFFST 状态并更新新数据的代码行、以便我可以发送超过4个字节的数据。

    我处于死区状态

    谢谢你  

    您的忠实客户

    Mihir Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否能够取得进展?

    此致。