This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:Tidu986 powerSUITE

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE, C2000WARE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822683/launchxl-f28069m-tidu986-powersuite

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITEC2000WARESFRA

您好!

在提到的应用手册(tidu986)中、我知道 controlSUITE 和 powerSUITE 自那时以来已经更新。

是否可以通过新的 CCS (v9.1.0.00010 )访问同一项目? 我只想将解决方案适配器用于其他(?) DSP 和电源要求、但该解决方案适配器上没有降压转换器。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新 CCS 不支持旧的 Resource Explorer、因此您无法通过 Resource Explorer 进行访问。

    您应该能够通过 Project->Import CCS project ->直接导入项目、然后浏览到  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F28069M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应;我按照您的建议进行了操作,我希望在电源套件(如 tidu986中最初所述,此支持套件包含的软件>C2000Ware_DigitalPower_SDKPowrSUITE)中看到。

    有一种方法可以直接添加(甚至是手动添加)? 我需要利用该应用并在解决方案适配器、SFRA 和 Comp Designer 中进行修改。

    我有什么问题吗?

    再次感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够通过导入相同的项目

    OU 应该能够通过 Project->Import CCS project ->直接导入项目、然后浏览到  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F28069M

    您还将获得包含上述步骤的 GUI、它只是从 Resource Explorer 导入工程的一种替代方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我第一次做得对、我得到了代码和所有相应的库。

    现在、为了修改它、我必须更改代码、但是如果我想按下图动态修改代码、或者使用 Comp 设计器和 SFRA、这些是调用此 GUI 的步骤?

    感谢您的耐心和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入项目后、能否提供从项目浏览器导入的项目的快照?  

    您应该在那里有一个 CFG 页面、您可以双击以将其打开。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我拍摄了一系列屏幕截图、以查看我的错误行为。

    在最后一幅图像中、没有用于相关降压应用的 GUI。

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案适配器是项目本身的一部分、

    请双击 main.cfg 文件、它会为您打开 powerSUITE 解决方案适配器页面。

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这方面是否取得了进展?

    -Manish