This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:IEC60730 LIB 问题

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824433/tms320f28062f-iec60730-lib-question

器件型号:TMS320F28062F

尊敬的所有人:

我们将 IEC60730库 v4_00_01_00移植到 TMS320F28062F 目标、以下是一些需要您帮助的问题:

我们在演示中看到 L0_RAM_START 定义为0x83FE、而不是 RAML0的开头、我们知道这是因为某些 ramfuncs 将运行形式 L0。 但  L0_RAM_END 定义为0x87FB、而不是 RAML0 0x87FF 的实尾。  我能不能知道问题是什么? 我们是否可以更改为0x87FF 以涵盖 RAM L0的整个范围?

2.根据用户指南由 PSA 计算的 CRC、但我们找不到任何有关 PSA CRC 的文档、因为第三方需要此文档进行评估、因此是否有任何可用于 PSA 的文档?

非常感谢。

BR、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    关于您的第一个问题、请告诉我们您使用的软件版本以及您所引用的文件的确切名称。  请尽可能提供详细信息、您甚至可以添加这些文件。  这将帮助我们更好地支持您。  

    关于项目2 、请确认您参考随附的用户指南。  如果是、附录 A.1介绍了您所指的 PSA CRC。  对吧?

    此处指定了用于计算的 PSA 多项式。  根据我们的经验、这就是第三方评估员从 PSA 角度所需的一切。  如果您正在特别寻找有关个人识别系统(PSA)的内容、请告知我们。  谢谢、Krishna

    e2e.ti.com/.../IEC60730_5F00_F2806x_5F00_STL_5F00_User_5F00_Manual.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    对于第一个问题、我们使用 IEC60730_STL_Library_v4_00_01_00库、在 STL_TEST_report.h 中的示例 项目 'simple_demo_f28069'中、我们找到了以下代码、那么问题是 L0 RAM 的开始地址和结束地址有什么问题? 整个存储器范围应为0x8000至0x87FF   

    #define L0_RAM_START 0x83FE

    #define L0_RAM_END 0x87FB

     

    对于项目2、我参考随附的用户指南、我们将与客户和第三方核实是否需要任何其他文档。  

     

    谢谢。

    BR、

    Sam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    正确、完整存储器范围为 :0x8000至0x87FF。  但是、请查看链接器命令文件: "STL_F28069.cmd"以及"main.c"。   链接器命令文件分配 RAM 的一部分、其中代码从闪存复制到 RAM 中执行。  您还可以看到文件 STL_TEST_REPORT.c 实现了某些 RAM 测试。  一些 RAM 测试、如 March 测试、具有破坏性。  因此、将 RAM0的一部分分配给加载和运行程序。  RAM 的其余部分被分配用于执行 RAM 测试、这可能会破坏 RAM 的内容。  希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我假设您已经能够解决此问题。  我将继续并关闭该线程。  您可以重新打开它或发布另一个线程。  

    谢谢!

    Krishna