This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CLK 输出

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/825284/ccs-tms320f28379d-clk-output

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1102.

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

TIDA-01455文档解释为“该设计具有 C2000TmDelfinoTm的接口,可生成高达20MHz 的时钟信号,并以曼彻斯特编码位格式接收和解码来自 AMC1306的调制位流。”

当我检查 TIDA-01455的原理图时、CLKIN 由 CDCLVC1102提供。

是否可以从 F28379D 提供 CLKIN? ( F28379D 的 MCLK 是否对 CLKIN 有用?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CDCLVC1102只是一个缓冲器、  

    对缓冲器的需求取决于系统设计细节、很难评论您的系统是否有利、需要考虑的是布线的长度等  

    您还可以直接从 MCU 输出驱动 CLKIN、而无需缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    感谢你的建议。 F28004x 是否能够为 CLKIN 而不是 F28379D 提供时钟?

    此致、
    Nagata。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件的工作方式与生成 CLKIN 的方式相同。

    您能否告知客户为何对曼彻斯特编码数据感兴趣?

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要任何其他澄清、请告知我们。  

    Othwerwise 我将关闭该线程。  

    谢谢

    Manish