This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Altium Designer 显示错误的器件状态

Guru**** 2472970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823500/tms320f28377s-altium-designer-shows-wrong-part-status

器件型号:TMS320F28377S

Altium Designer 显示了 F28377的错误器件状态(NRFND -不建议在新设计中采用)、这是非常令人困惑的。

与其他几个部件的交叉检查表明、此功能比有用更容易混淆。

TI.com 最终是唯一可靠的来源。

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    我将深入了解这一点、跟踪 TI 或 Altium 是如何生成这种情况的。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    我们仍在尝试在 TI 内部对此进行跟踪。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    TI 内部团队现已意识到这一点、并将与 Altium 供应商一起探讨。  我现在要关闭此主题、但会随着我有新信息而继续。  感谢您让我们了解这个问题。

    最好

    Matthew