This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:器件校准未完成、器件已锁定。

Guru**** 2549930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820961/ccs-tms320f28069m-device-calibration-not-complete-device-is-locked

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 TMS320F28069M 微控制器有问题。 这是我的´s 设计。 ´s 第三代电路板。 我以前从未遇到过这个问题。 问题在于器件校准。 我检查了其他线程、主要问题是配电。 我多次检查它,但我没有看到任何问题。

电路板加电和调试后:

存储器映射 CSM 密码:

GEL 文件:

CCXML:

但在电路板上电并在存储器映射中查看后、CSM 密码为 FFFF、

但擦除闪存后、CSM 密码为0000

感谢您的任何建议。 谨致 Petr J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的问题不在于设备校准。  

    器件的当前状态是什么? 您是否能够使用 CCS 连接到器件?  

    我想确定器件是否已锁定。 您的屏幕截图显示了包含0x0000 (这意味着器件已锁定)和0xFFFF (这意味着器件已解锁)的密码位置。 CSMSCR 寄存器的位0的值是多少?  

    L0 RAM 也是安全的。 您是否能够通过调试器更改 L0的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是闪存已耗尽。 请尝试耗尽恢复算法3或4次。 如果部件恢复、您可以继续使用它。 如果没有、则没有选项、但需要更换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想尝试您的建议、并使用示波器测量 XRS 引脚上的芯片电源(3.3V)和信号、上电后、电路板处于固定位置。

    现在随时都有位置。 我尝试另外3块板、问题是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您现在有4个似乎已锁定的器件。  

    这些器件的历史是什么? 他们是否进行过编程并成功工作?  

    或者、您在首次对它们进行编程时是否遇到了问题?  

    您的 COFF 文件是否有密码?  

    如果您的器件已锁定、并且无法通过 CCS 连接/解锁、恐怕您唯一的选择是更换器件。 如果由于掉电/掉电条件而干扰了擦除/编程操作、器件可能会意外锁定。 如果器件在擦除/编程操作期间处于电流限制状态、也会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我锁定了4个器件。

    这4个器件从未被编程。

    当我们首次对它们进行编程时、会出现这些问题。

    目前、我们从未使用此微控制器的密码。

    我移除了一个芯片、并将其更换为新芯片、这是同一个问题。 但是新型 TMS320… 相同的顺序。 这可能是相关问题造成的、但我不确定。

    现在我直接从 TI 订购了10pc。  我想焊接带必要部件的微控制器、以便直接从实验室电源为其供电、我们将看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件从 TI 发货之前、有一个测试可确保闪存被擦除(包括密码位置)。 希望实验室电源能解决这个问题。 请确保电源为您的电路板提供足够的电流额定值、并且擦除/编程过程无论如何不会被中断/干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板现在可以正常工作。 这是由于焊接在控制器电源上的电容器值错误(2.2nF 与2.2uF)。


    很抱歉、我没有活动、不得不等待电路板返工。

    此致 Petr J