This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:功率和相位角监控

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823841/tmdssolaruinvkit-power-and-phase-angle-monitoring

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好、E2E、

我们想确认 TMDSSOLARUINVKIT 是否可以监控负载侧的实际功率、无功功率和相位角? 我们是否有相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.该套件没有负载侧电流传感器、因此无法进行您要求的测量。

    我们有一个正弦分析仪模块、它可以进行非常基本的有功功率和 PF 测量、但它使用逆变器侧电流为用户提供一个想法、并不是专门用于计量目的等  

    3.当您说出负载侧的相位角时,您的意思是什么? PF? 还是电网相位?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!


    感谢您的回答。 我需要与我们的客户协调、以澄清您对相位角的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!


    我们的客户正在寻找 负载侧电压和电流之间的功率因数或相位角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正如我提到过的、没有电网侧电流测量、并且有一个 LCL 滤波器会导致额外的 PF 下降。 使用此套件时可能无法执行此操作。  

    他们仍然可以使用 SW powermeas 功能来获取计算结果、并查看其应用是否足够。  

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我已就这个问题提供了我的意见。 我将关闭此主题。 如果有其他问题、请开始新主题。  

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    非常感谢您的支持。

    此致、
    卡洛