Thread 中讨论的其他器件: DRV8305、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我在 驱动器 DRV8305中使用 LAUNCHXL-F28069M 进行 PMSM 控制。 我按照 SPRABZ0的指令操作。 我使用了下图中的模块。
PWM1A 的输出应该是一个空间矢量 PWM。 但我接收到的信号始终为高电平信号。 我不知道什么是错误的?
此外、当我使用 CCS9.01工具进行调试时、我遇到了一些问题:
1.当我将变量添加到 Watch expression 时、它们无法显示如下所示的值:
如何在上面的列中添加值?
2.如果我右键单击 Graph 中未知类型的变量、它们会显示如下警告消息:
但变量是在头文件中使用"_IQ"定义的。
谢谢、
Hao