This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:可承受 GPIO 或 AIO 电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824419/tms320f280049c-gpio-or-aio-voltage-withstand

器件型号:TMS320F280049C

大家好、团队成员

我想知道我们的 C2000 MCU 是否内部集成了电压钳位?

当我使用具有10k 电阻的5V 驱动 GPIO/AIO 时、GPIO 通常应钳位至3.3V~4V 而不会损坏。

如果内部有钳位二极管、有多少输入电阻可以确保器件安全?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚不能耐受5V 电压。 我们还在数据表中提到了20mA 最大额定值。 总的来说,我认为这不是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima

    我不明白你的意思。 您能给我一个直接的答案吗、  

    我们是否在 F280049C 中集成了钳位? 是、还是不是。

    最大钳位电流是多少? 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西瓜、

    F280049C 具有连接到 VDDIO 和 VSS 电压轨的内部二极管、但这些二极管仅用于瞬态 ESD 事件保护。

    我们不能建议在器件的任何引脚上使用静态过压。  这会通过向电源注入电流来影响其他 IO 引脚的功能、如果电流或持续时间过长、也会随着时间的推移使器件性能下降。

    如果应用需要连接5V 域、则应使用电平转换缓冲器或分压器。

    此致、

    Jason