This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:TMS320F280041C:用于多相交错的高分辨率周期的抖动问题

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/825317/tms320f280041c-tms320f280041c-jitter-issue-with-high-resolution-period-used-for-multi-phase-interleaved

器件型号:TMS320F280041C

的基础

http://www.ti.com/lit/ug/sprui33a/sprui33a.pdf

 

第19.2.4.4.1秒(第1856页)

 

它说:  

启用高分辨率周期模式后、EPWMxSYNC 脉冲将向 PWM 引入+/- 1 - 2周期抖动(在向上计数模式下为+/- 1周期、在向上向下计数模式下为+/- 2周期)。 因此、TBCTL[SYNCOSEL]不应设置为1 (CTR = 0是 EPWMxSYNCO 源)或2 (CTR = CMPB 是 EPWMxSYNCO 源)。 否则、抖动将随同步脉冲在每个 PWM 周期发生。 当 TBCTL[SYNCOSEL]= 0 (EPWMxSYNCI 是 EPWMxSYNCO 源)时、在高分辨率周期初始化期间、软件同步脉冲只应发出一次。 如果在 PWM 运行期间施加软件同步脉冲、则在同步脉冲发生时、PWM 输出上将出现抖动。

 

如果我使用 CTR = CMPC 作为  EPWMxSYNCO 源、并且 CMPC = 0、我可以 解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28035是否有相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能对 F28035器件做出响应吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin/Nima、

    正确、对 F28035也会产生影响。 IE。 使用 HR 周期模式时、发送同步脉冲时会出现1-2周期抖动。 如果您不使用可变频率、则这不是问题、只有在发送第一个同步脉冲后抖动才会出现、并保持恒定。 如果您在大多数应用中使用可变频率、则频率变化足够慢、从而对系统的影响最小。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cody 和 Nima。