This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:Q100版本的优势是什么?

Guru**** 2925750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/825294/tms320f28022-what-s-the-advantage-of-q100-version

器件型号:TMS320F28022

您好!

在中  

http://www.ti.com/lit/an/spra963b/spra963b.pdf

 同一封装的 FIT 率与运行结温间不会显示 Q100版本与非 Q100版本之间的差异。 并且 S 版本和 Q 版本的建议工作结温范围均为-40°C 至125°C。

那么、您能否列出 Q 版本 F2802x 与 S 版本等非 Q 版本相比的一些主要优势?

例如、Q 版本的闪存是否具有更长的使用寿命?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    汽车 Q100器件具有扩展的规格(尤其是有关温度的规格-请参阅数据表)、通常可在汽车应用中提供预期的更高可靠性。

    [引用用户="Howard Zou"]例如,Q 版本的闪存是否具有更长的使用寿命?

    Q 级器件的闪存耐久性在更大的温度范围(低至-40C 而不是0C)下进行了规格测试:

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    很抱歉、我的问题不具体。

    我客户的主要问题是:

    我们是否对 Q100版本器件和非 Q100版本器件的"时基故障率与工作结温"进行了比较?

    http://www.ti.com/lit/an/spra963b/spra963b.pdf 

    纸张没有显示差异。

    如果 F28022的 S 版本、T 版本和 Q 版本 具有相同的故障率、它们就没有理由选择 Q100版本的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    每个器件均按照数据表中规定的各自温度规格进行测试。 对于 Q 级器件,有更广泛的测试级别,以符合汽车行业 DPPM 要求。

    最棒的

    Kevin