各位专家、您好!
我收到了客户的紧急请求。
他们声称有 ADC 输出值差。
例如,如果它们在 SOC0上输入0V,则可以在 SOC1上读取正常值,
但是、如果它们在 SOC0上输入3.3V 电压、它们可以在 SOC1上读取小于10LSB 的值。
他们的认可是这种扩散。 应小于4LSB。
我要求他们仔细检查 VREFLO、VREFHI 上的确切模拟电压
和 SOC1电压、如果它们有任何模拟影响。
但是、在帕雷勒、如果有这样的拉塔、他们需要 TI 的评论。
此外、他们还想知道其他引脚是否也存在这种类型的通道分离问题。
此致、
A. Fujinaka