This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:F28004x 功耗

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823103/tms320f280041c-f28004x-power-consumption

器件型号:TMS320F280041C

大家好、团队成员

我们将 F280049C 的控制卡用于电源、在没有任何 PWM 的情况下、其功耗(驱动损耗)接近0.5W。

当我查看 F28004x 数据表时、它看起来 F28004x 的总功耗接近0.3~0.4W、而控制卡中的另一个 可能不会消耗太多的功耗。

 

您认为、对于 F28004x 的功耗、是否有确切的数据?

我们是否有任何方法可以关闭一些未使用的外设、例如 CLA、GPIO、ADC、PLL、 以降低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来控制卡使用内部 Vreg、如果您看到 F28004x 的数据表规格总最大功耗为~472mW (您看到的是~0.5W)。 此外、您是否将控制卡对接在基板上?  由于电路板上的组件、会产生一些电流消耗。

    您可以通过不启用进入外设的时钟来最大程度地降低外设的功耗。 此外、您还可以禁用 PLL、有关禁用外设时钟以及 PLL 的更多详细信息、请参阅技术参考手册。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍有关于功耗的任何问题? 如果没有、您能否关闭此主题。

    谢谢、

    Nirav