请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320F28335-EP 
"元素之和 "块对 ADC 块中的向量元素求和、"1/4"的增益按采样元素的数量重新分频、以生成4个样本的平均值。
"两个8通道模块能够自动对一系列转换定序、每个模块都可以选择通过模拟多路复用器从相应的八个通道中选择任意一个。 在级联模式下、自动序列发生器充当单个16通道序列发生器。 在每个序列发生器上、一旦转换完成、所选的通道值将存储在其各自的结果寄存器中。 自动定序允许系统多次转换同一信道、从而允许用户执行过采样算法。 与传统的单采样转换结果相比、这可提供更高的分辨率。"
使用该段落、我确实在不同 ADC 的 ADC 中存储了4个顺序值、并通过除以4对其求平均值。 过采样是否有任何其他影响方法来降低噪声。 我使用的方法是否会占用大量时钟周期?