This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:用于连接 RTC 和 EEPROM 的 I2C 库

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824690/tms320f28069-i2c-library-to-interface-rtc-and-eeprom

器件型号:TMS320F28069

您好!

我有一个用于将 RTC 和 EEPROM 与 C2000 MCU 连接的书面库、您可以参阅下面提供的链接。

  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    请告诉我们您的问题。 您是否遇到过 I2C 问题?

    谢谢、Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过使用这个库、我可以逐字节读取一个数据并将其写入 RTC 和 EEPROM。

    我不想对 EEPROM 执行寻呼写入。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与您在本主题中与 Meghana 和我讨论的问题相同?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/822821/3046409#3046409

    让我们继续在那里进行转换、这样我们就不会重复信息了。

    谢谢、

    惠特尼