This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:哪个逻辑地址位驱动 EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]?

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821696/tms320f28375s-which-logical-address-bit-drives-em1dqm-2-and-em1dqm-3

器件型号:TMS320F28375S

我将使用 TMS320F28375S。

我想使用配置为32位总线的 EMIF1连接两个16位 SDRAM。

在 TRM (SPRUHX5F)中、表25-14 (第2424页)没有提到 应该被连接至其中一个 SDRAM 的 EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]。

在 WRT 命令期间、EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]似乎被驱动。

哪个逻辑地址位驱动 EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]?

此致、

新原的 Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi Shinohara

    DQx 信号用于指示数据总线上哪些字节被屏蔽(无效)。  DQx 值由 EMIF 数据访问大小和地址的组合决定。  SDRAM 数据表通常对信号的工作原理进行更详细的说明。

    对于两个16b SDRAM、您需要将 DQM[1:0]+ EMI1D[15:0]映射到"下部"存储器、将 DQM[3:2]+ EM1D[31:16]映射到"上部"存储器。

    您还可以参阅此 EMIF 应用手册 以了解一般使用和设计指南。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您对表24-14的特定查询中、我们将对其进行查看并返回给您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]哪个逻辑地址位驱动 EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]? [/报价]

    对于32位接口,逻辑地址位0驱动 EM1DQM[2]和 EM1DQM[3]。 我们将在下一个版本中更正该文档。

    请注意、此表仅适用于16位访问(C28x 的最小访问大小)。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:

    非常感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、

    新原的 Satoshi