This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:电机补偿速度过晚与过慢;在运行电机的开始时过湿!

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/820390/tms320f28027f-motor-compensate-the-speed-too-late-have-an-over-damp-at-the-beginning-of-running-motor

器件型号:TMS320F28027F

大家好!

电机补偿速度太晚(电机一旦加载 停止、然后尝试补偿其速度(需要2秒)、并在电机开始运行时过湿!

硬件:
我使用了40A IGBT,在 user.h 中,我定义了:
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (40.0)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (70.0)

软件:
我使用的是7.5 kW ACIM 电机 、其规格为:
连接类型:Delta
电机类型:ACIM
电机气动转速:3 (970 RPM)
RR=0.002025
RS= 0.623223
LS_d = 0.007879
LS_q = 0.007879
磁通速率= 7.446344
磁化电流= 14.180
最大电流=17 (安培)

该马达安装在重型车削机器中,因为负载每秒都会变化,但速度应该是
始终修复(补偿应快速且无过湿)。

问题:
第1部分:
1.1.我们是否应该改变磁化电流来增加 或减少自由负载电机中的转矩量?
1.2..允许多少电流增加磁化电流?(这与最大 IGBT 电流速率有关)?

第2部分:
在实验5b (调优快速环路)中,第104页提供了 PMSM 电机的示例,用于计算 Kp (系列)、Ki
(系列)、spdKp 和 spdKi。但我有 ACIM。

2.请告诉我如何计算速度控制环路的 Kp (串联)、Ki (串联)、spdKp 和 spdKi
ACIM?

此致。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果电机在额定速度和负载下工作、则无需更改 ACIM 的额定电流。 当然、您可以根据电机规格对其进行更改。 和系统所需的扭矩输出。

    没有为您提供建议、这取决于您的系统。

    2、可用于 PMSM 和 ACIM、计算出的增益只是测试的基础、您应该根据系统和测试结果来调整增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    我感到困惑,我们有两  种不同的调优  

    方法1:

    速度 PI

    Kp =(0.02 * USER_MOTOR_MAX_CURRENT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)/ USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A;

    Ki =(2 * USER_MOTOR_MAX_CURRENT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz * USER_CTRL_PERIOD_sec)/ USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A;

    电流 PI

    Kp = 0.25* USER_MOTOR_LS_d * USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A /(USER_CTRL_PERIOD_sec * USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V);

    KI=(USER_MOTOR_Rs / USER_MOTOR_LS_d)*(USER_CTRL_PERIOD_sec);

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    方法2:  

    这在实验5b 中

    BWC=2(3.14)*FS/20

    Kp (系列)= BWC*L

    Ki (串联)= R/L  

    等等...

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    1.哪种调优方法更好?

    2.如果使用方法2,如何知道我的电机惯性?

    反电动势是否等于磁通速率?

    4、在这个等式中 、 常量值(0.02和2) 需要改变以从 PI 中获得良好的结果?  

    速度 PI

    Kp =(0.02 * USER_MOTOR_MAX_CURRENT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz)/ USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A;

    Ki =(2 * USER_MOTOR_MAX_CURRENT * USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz * USER_CTRL_PERIOD_sec)/ USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A;

    5.为了从电机转速中获得良好的结果,我们是否需要调整电流 PI? 或调整速度 PI 就足够了?

    陆先生 ,请 你花时间逐一回答。

    提前感谢。

    Dave。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机运行电流调节器的增益应以 USER_calcPIGains ()和您提到的速度增益计算。 但是、所有增益都是根据电机和硬件的规格计算的、这在大多数情况下是可以的、终端用户的系统中没有最佳增益、因此用户必须根据实际系统逐例调整这些参数。 您需要首先调整电流调节器的增益、因为您仅在启动期间遇到了此问题、并且应该为启动启用强制角功能。 如果您再次有问题、请发布一些电流波形以向您提出问题。

    BTW、所有 instaSPIN-FOC 实验项目都未使用 惯性来计算速度调节器的增益、它只是显示了如果用户知道系统的惯性、如何计算速度增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo

    感谢你们的帮助:)

    此致。

    Dave。