请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 工具/软件:Code Composer Studio
您好专家、
我的客户在通过 CCS 寄存器视图中的 XDS110或 XDS200访问 CAN 寄存器时遇到问题、而对于其他寄存器而言、这似乎很好。
我可以使用 CCS9.1在 LaunchPad 上重现此问题。
此外、如果 CAN 寄存器太长、则保持在寄存器视图中可能会导致调试器 PROB 断开连接、并显示如下消息:
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0x3FBD93)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.2.0.00004)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
请帮帮我。
谢谢
谢尔登