This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:odb++

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/824175/tms320f28069-odb

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069ISOC2000WARE

您好、香榭丽舍

我有客户问我们是否能够提供采用 odb++格式的 schmatic 工具? 他们特别要求 在 odb++中提供 TMDSCNCD28069ISO 设计文件。

是否有新工具的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我们没有采用 odb++格式的此 EVM 设计文件。 我们在 C2000Ware 中提供"C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO"中的文件。 这些文件是使用 Mentor PADS 创建的。

    目前、我们不打算转换文件格式。

    希望这对您有所帮助、
    Cody