This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:instaSPIN 方案的快速观测器无法在特殊类型的电机(具有最大内部电阻)中运行。

Guru**** 2554840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/816846/ccs-tms320f28069f-the-fast-observer-of-instaspin-scheme-fails-to-operate-in-a-special-type-of-motor-with-maximum-internal-resistance

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

    最近、基于 instaSPIN 的 FAST 观测器、我们为 UAV 开发了 ESC (48V/24V 系列30A-60A 级)、该器件正常运行、包括参数识别、电机运行等。

    现在、我想使用该方案来运行其他小型电机(< 12V、1A 电平)、这是以下类型的电机。 这种电机的电阻比正常功率电机的电阻(<=0.1欧姆)大得多(>2欧姆)。当前的问题是、根据例程(instaSPIN Labs)、不可能正确启动电机(包括直接使用制造商提供的电机电气参数)。  此外、无法正常执行参数识别功能、也无法  测量电机电阻、 但是一旦系统状态被转移到磁通和电感识别阶段、电机将不会转动。经过仔细调试后、发现 FAST 和 insataSPIN 估算出的角度和速度值不会像正常运行那样快速收敛到实际状态。

 因此,现在的问题是,FAST 算法是否能够对具有较大定子内部电阻的电机实时准确地估算转子角度(即算法不收敛),或者只能不合理地设置控制参数?

电机类型

电机1.

MOTOR2

极对

7.

4.

电阻:Ω

2.7.

2.8.

电感:mH

1.3.

0.85

转子磁通:

未知

未知

额定 VOL:V

12.

12.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC 处理您在 POST 中指定的电机类型没有问题。 以下是一些建议:

    1.如果您使用的硬件与"BIN" ESC 相同、请注意、电流测量将具有如此小的电流和低的 ENOB。

    2.您可以考虑调整以下参数以增强参数估算:

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT  
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT  
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT  
    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原始硬件、电流采样范围已修改为2A、因此电流测量不会出现问题;

    2.对于这些参数,我修改了各种值,但它们都无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大电阻电机、电机反电动势的电压不会被电阻消耗电压淹没?据我了解、FAST 算法中的转子角度估算将受到反电动势电压估算的极大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布 user.h、以帮助我们为您解决问题。 请确保 h/w 板的电流采样电路已更改、以便为此类小电流电机提供足够的分辨率、并在 user.h 中更改缩放值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此主题是否有任何更新? 我现在将关闭此主题、如果您有任何疑问、请随时回复或发布新主题。 谢谢。

    韩文