请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我的一位客户将我们的 F28377S 与 LAN9252搭配使用、并将 GPIO34直接与 CS 相连。
但 这里 有一个平台(30个平台中的一个)存在通信问题。 数据传输错误。 在客户断开 这两个 IC 之间的 CS 并拔出 LAN925的 CS 引脚后、问题得到解决。
原因是什么? 这是因为 GPIO34的驱动能力吗? 客户应该如何解决?
元