This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:当 EMIF 与 LAN9252通信时、有时会发生数据错误

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818625/tms320f28377s-when-communication-with-lan9252-by-emif-sometimes-data-error-happens

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我的一位客户将我们的 F28377S 与 LAN9252搭配使用、并将 GPIO34直接与 CS 相连。

但 这里 有一个平台(30个平台中的一个)存在通信问题。 数据传输错误。  在客户断开 这两个 IC 之间的 CS 并拔出 LAN925的 CS 引脚后、问题得到解决。

原因是什么? 这是因为 GPIO34的驱动能力吗? 客户应该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    有了给定的信息、很难判断出什么是错误的。 由于它正在处理除1之外的所有平台、我怀疑电路板有一些问题。 如果您有一些来自非工作平台的波形捕获、请分享。

    此致

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们需要哪种波形? 我稍后会向您提供这些波形和反馈?

    对于 GPIO34、它是默认的推挽还是开漏? 驾驶能力是什么?  我无法在数据表中找到描述。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    CS、WE/OE 等控制信号的示波器捕获以及地址和数据的一个切换位。

    默认情况下、所有 GPIO 线路都是三态的。 用户需要配置 上拉使能或 OD。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    您是否能够从示波器获取波形快照?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此标记为已关闭。 如果问题未解决、请重新打开帖子并提供所需信息。