This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 CLB 时的新功能-如何配置 I/O 引脚

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172880/tms320f280049c-new-at-using-the-clb---how-are-the-i-o-pins-configured

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 TI 团队:

我在我们工厂中首次将此 MCU 版本与 CLB 结合使用、为新产品创建构建。

我们的 EE 团队正在研究 CLB 逻辑。

我的问题: 需要映射到 CLB 中/从 CLB 中映射的 IO 引脚、这些引脚是否配置为 CLB 工具中 CLB 初始化逻辑的一部分、或者在调用 CLB 初始化或加载函数之前、我是否仍然需要手动执行 XBAR 引脚映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    CLB 输入和输出不是直接在"CLB 工具"中配置的、该工具仅负责 CLB 逻辑块内的逻辑。 但是、如果您有最新版本的 SysConfig、则可以使用 SysConfig 以图形方式配置 CLB 输入和输出、SysConfig 包含"CLB 工具"、并采用类似的 GUI 格式设计。 您可以在其中执行 XBAR 初始化以及配置其他 C2000外设。 否则、在调用 CLB 初始化函数之前、您必须在 DriverLib 代码中配置 CLB 输入和输出。

    此致、

    Peter