This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2536840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172190/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我想保护我的充电垫、因为负载侧的任何短路都会损坏我想使用光耦合器、但我无法选择额定值和器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addagatla、

    您能否提供有关您的系统外观和您正在处理的负载的更多信息?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMSM 电机驱动逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也使用 IPM
    希望使用光耦合器、但不知道需要采用哪种方法并对其进行评级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个简单的电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包9.8.0.00235)
    C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
    C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

    另请说明此错误的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Addagatla、

    TI 不生产光耦合器、因此很遗憾无法推荐特定的额定值和器件。 最好与不同的制造商联系、以获得有关合适光耦合器的建议。 对于有关 CCS 连接问题的另一个问题、您最初是否能够调试代码、并发生了此错误? 它表示您的器件未将状态消息返回到 CCS、因此您可能必须在能够连接到器件之前重置仿真器。 尝试在电路板和 CCS 之间执行测试连接、并查看返回的错误消息。

    此致、

    Peter