This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:申请更详细的 ESMO 理论文档和开源代码。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171331/tmdxiddk379d-request-of-more-detailed-esmo-theoratical-documents-and-open-source-codes

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

尊敬的管理员:

我们目前使用  TMDXIDDK379D 开发套件进行工业 PMSM 控制。

我们专注于无传感器控制、并从目录为"C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x"的"HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x"的"HVPM_Enhanced_Sensorless_Sensorless"文档中获得帮助。

但是、开源代码和语法文档(如何实现)不会被清除。

我们如何获取有关增强型 SMO (eSMO)的更详细文档?

此致。

萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在参考设计中找到适用于开源的最新 eSMO 和文档、如下所示。

    您可以通过 以下链接下载并安装适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     

    参考设计项目位于:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\TIDM_02010_dmpfc

     

    有关 eSMO 的详细信息、请参阅以下用户指南中具有锁相环的第2.4.2.2.1节增强型滑模观测器。

    设计指南:TIDM-02010具有数字交错式 PFC 且适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:
    感谢您的快速回答。
    我之前曾处理过您所参考的相关文档。
    但是、我查找包含 eSMO 数学实现或表达式的文档、例如 MotorControl 中的 SMO 文档。
    实际上、我找不到 eSMO 的语法文档。
    我会寻找您的进一步发展方向。
    此致、
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eSMO 是 SMO 加 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:
    本文档也缺乏理论。
    我使用 TMDXIDDK379D、但无法采取任何措施将 SMO 模型改进为 eSMO。
    如何获取  ESMO.lib 的开源代码和语法文档
    此致、

    萨米语



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要 ESMO.lib 的其他文档。 上述文档包含有关 SMO 和 eSMO 的非常详细的技术背景、电机控制 SDK 中还包含开源代码。