This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:LwIP http 是否在没有操作系统的情况下工作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172951/tmdscncd28388d-does-lwip-http-work-with-no-os

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在 LwIP 文档中阅读、如果在没有操作系统的情况下运行、则只能使用原始 API。 然后、我看到提供的 http 示例似乎(至少部分)起作用。 看起来它是在原始 API 上构建的。 我是否应该能够在没有操作系统的情况下使用 http 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    是的、C2000Ware 中包含的 Web 服务器示例(enet_lwip)(C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party\lwip\examples\enet_lwip)不使用任何操作系统。  您可以参考您的用例的该示例。

    此致

    Siddharth