This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:XTAL 振荡器特性

Guru**** 2638245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173724/tms320f28384d-the-xtal-oscillator-characteristics

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

在数据表第7.10.3.2.1.2节 XTAL 振荡器特性中、我们在此处指定 X1 VIL 和 VIH 电压范围。

该 VIL/VIH 电压范围是否仅适用于外部振荡器? 外部晶体是否也应遵循此规则?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    VIL/VIH 不适用于外部晶振。  这仅适用于提供输出信号的时钟源(例如:受电外部振荡器)。

    此致、

    Joseph