This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在修改 LSPCLK 时声明错误

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163922/tms320f280025c-assert-error-on-lspclk-modification

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

你(们)好。

我正在使用  TMS320F280025C 在 Launchpad 上进行开发。  

根据 device.c 文件中的指令、我尝试通过将 LSPCLK 分频器值从4降低到2来提高 SPI 速度:  

//
//确保将 LSPCLK 分频器设置为默认值(4分频)
//
SYSCTL_setLowSpeedClock (SYSCTL_LSPCLK_PRESALE_2);

我正在成功构建、但当我运行项目时、它会转到一个 Estop、看起来它引用了 device.c 文件中的第104行:    

assert (SYSCTL_getLowSpeedClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)== DEVICE_LSPCLK_FREQ);  

我不知道为什么评论中说 /确保 LSPCLK 分频器设置为默认值(4分频)?  

我不太清楚这里的误差、减小该分频器值是否存在问题? 是否还有另一个必须修改的设置? 我是该项目的 SysConfig。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味 着 DEVICE_LSPCLK_FREQ 宏定义与实际的 LSPCLK 配置不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还必须更改  DEVICE_LSPCLK_FREQ、以匹配刚刚通过切换到 DIV-2来选择的值。 我们推出了 GUI 时钟树工具 、它会根据您的设置为您生成所有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven 是否解决了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、这回答了我的问题。