This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在双核演示中复位 CPU1后、CPU1TOCPU2IPCFLG.IPC0被置位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164759/tms320f28388d-cpu1tocpu2ipcflg-ipc0-is-set-after-reset-cpu1-in-dual-core-demo

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

电路板: TMDSCNCD28388D

演示(C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\led):  

LED_ex1_C28x_DUAL_Blinky_CPU1

LED_ex1_C28x_DUAL_Blinky_CPU2

复位 CPU1 (不带运行程序)后、寄存器 CPU1TOCPU2IPCFLG.IPC0已设置:

但在 spruii0d_TMS320F2838x 具有连接管理器 TRM 的实时微控制器(修订版 D) 中、图16-7。 CPU1TOCPU2IPCFLG 寄存器:  

复位后应该为0。

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    上电复位或软复位后、CPU1TOCPU2IPCFLG.IPC0位是否已设置?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的回复。

    通过单击此图标在 CCS 中进行软重置:  

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学  

    如果内核上未加载任何内容、该值是多少?  

    它将帮助我们 检查  已加载的代码或 GEL OnReset 函数是否设置了此位。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    [引用 userid="108005" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164759/tms320f28388d-cpu1tocpu2ipcflg-ipc0-is-set-after-reset-cpu1-in-dual-core-demo/4383732 #4383732">内核上未加载任何内容?  [/报价]

    您 是否意味着仅调试器件而不加载程序?

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    是的,我打算在上电复位后仅连接到 CCS 中的目标后检查寄存器值。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    加载符号时、该值为0

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    因此、在上电复位后、值看起来是正确的。  

    通过 CCS 复位后、它是否执行任何代码? 还是在复位后停止。?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    根据客户的描述、他 只单击了 CCS 中的复位图标。

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    将检查 OnReset 的 GEL 函数是否运行某些可能导致该位设置的代码。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学  

    花了一些时间来研究、但无法找出原因。  

    观察到在上电复位时,该位为0。  

     当我运行 闪烁示例的代码时、CPU1TOCPU2IPCFLG.IPC0位才会置位。  

    此致

    Siddharth