This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:如何在通过芯片 LIN 的通信中设置特定 ID 数据的字节长度

Guru**** 2949680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173071/tms320f28034-how-to-set-the-byte-length-of-data-of-a-certain-id-in-the-communication-via-chip-lin

器件型号:TMS320F28034

大家好、

 

在通过芯片 LIN 进行通信时、需要更改其中一个 ID 的字节长度以生成响应。 SCIFORMAT 寄存器可配置为改变 LIN 总线上发送的字节长度、但这将改变所有 ID 发送的数据的字节长度。 如何仅更改 ID 数据的字节长度?

 

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    [引用 userid="543421" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173071/tms320f28034-how-to-set-the-byte-length-of-data-of-a-certain-id-in-the-communication-via-chip-lin ]SCIFORMAT 寄存器可配置为更改发送的 LIN 总线上的字节长度、但这会更改所有 ID 发送的数据的字节长度。 如何仅更改 ID 数据的字节长度?

    这取自 SCIFORMAT 寄存器长度位的描述、"这些位被用来指示 LIN 响应长度(SCIGCR1[0]=1)、然后当有一个 ID RX 匹配时、这个值应该被更新为响应的预期长度"。  

    我们没有另一个寄存器来配置每个 ID 的长度、这是您可以尝试通过软件更改的内容、当存在 RX 匹配时、更改长度、但这不是我们自己尝试做的事情。  

    此致、

    Marlyn