This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:如何将.lib 中的某些函数部分放入 RAM 中执行

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168205/tms320f28075-how-to-put-some-part-of-functions-in-lib-into-ram-for-execution

器件型号:TMS320F28075

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在 CCS 中、如何将.lib 中的某些函数部分放入 RAM 中执行。

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    我不确定我是否理解这个问题。 客户是否想要调试代码/函数、这是库.lib 的端口?

    如果是这种情况、那么您可以进入函数。 如果库包含调试符号、则会询问 C 文件的位置、然后您可以继续调试。

    如果不包含调试符号、则可以打开反汇编窗口并以这种方式进行调试。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    感谢您的回复。

    客户表示澄清了。 他调用了 library.lib 的函数、并且只想将这个函数移动到 RAM 中。

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

    请查看此链接。 它详细介绍了以下内容:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html#allocate-a-single-input-section-from-a-library

    此致、Santosh