This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 pendrive 引导。

Guru**** 2264300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/821882/tms320f28379d-booting-from-pendrive

器件型号:TMS320F28379D

您好,

我们使用的是 TMS320F28379D 控制卡。
我们的要求是从 USB (可引导的 Pendrive) 外设引导电路板。


 此控制卡上是否可以进行此配置?

请尽快答复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sassy、

    有一个 USB 引导加载程序示例。 您看了一下吗?

    这可能会有所帮助。 此外、我还尝试相同的方法。 我将向您提供最新信息。


    谢谢、此致

    Harshmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshmeet、您好!

    有关上述问题的任何更新。

    我确实看过这个例子,但它不符合我的要求。

    我参考 了"F2837xD_USB_FLASH_kernels_cpu01.c" 程序。

    请告诉我 是否可以启动 pendrive。

    谢谢,
    总成工作台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sassy、


    我认为这应该是可能的。

    此致

    Harshmeet Singh