This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:UCD7138

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDM-1001, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/818433/tms320f28379d-ucd7138

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: TIDM-1001UCD7138

PL 请参阅随附的 pdf 文件、其中显示了我们计划如何使用  TMS320F28379D 实现交错式 PS-LLC 、如 TIDM-1001文档中所述

这些差异旨在使该设计适合我们在非常严格的封装限制和更严格的热管理中的应用。 因此、我们正在努力实现更高的效率。 这也迫使我们重新思考电阻式高电流感应。

感谢您的专家意见。

Thnx

Robin

e2e.ti.com/.../C2K_5F00_LLC_5F00_approach_5F00_5v80amp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我想让大家知道我正在研究这个问题、由于有很多问题、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,陈!

    我想把所有问题都集中起来、而不是吃一顿便餐。

    然而、正如您在帖子中看到的、我还有更多需要询问/澄清的问题。

    同时,我将继续处理我在问题中提到的一些方法。。。等待你的回答。。。 我可以通过电子邮件将原理图的当前状态发送给您、但无法在此处发布。

    请告诉我。 这可能会加快您的回答时间...

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题1:

    DNP 是否意味着 UCD7138的 DCT 输出未连接到处理器? 那么什么是“R”? 打开? 处理器如何为8个同步整流器时序提供正确的 SR 时序而不提供 DTC?

    DNP 表示"不填充"。 该引脚不需要连接到处理器、因为输出引脚已经有了自动添加到原始 PWM 输入以执行 SR 的延迟。 如需更多信息、请参阅 UCD7138数据表的图24。 我还检查了 TIDM-1001代码、代码中未使用 DTC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    1.我看不到在您的应用程序中使用相同代码有什么问题。

    2.用于电压控制 ADC 输入的差分信号是否存在问题?

    只要您使用 ADC 的差分模式、就可以了。

    我无法回答另外两个问题、因为它与我们的参考设计无关。 谢谢。

    此致、