This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:'388D#39;和#39;076&#39之间的主要差异;

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320F28076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823728/tms320f28388d-main-difference-between-388d-and-076

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28076

大家好、

我的客户将为大直流电机的运动控制设计一个直流/直流转换器。

在这里、客户希望使用 TMS320F28388D、因为它具有以下优势:

  • 以太网接口、因此无需外部 MSP432E
  • 可同时用作单核和双核

 请在下面查找一些客户问题:

 

  •  与 TMS320F28076在运动控制方面的主要区别是什么?
  •  从‘076’到‘388D’的软件迁移?
  •  ‘076’至‘388D’之间的硬件兼容性?
  •  样片? RTM? 只能使用单核版本?

 

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    F28388D 架构源自 F28076器件系列、但该器件增加了许多增强功能和新功能。  请参阅"表3-1。 器件比较"。  请注意、F28076器件采用176和100引脚封装、而 F28388D 仅采用337引脚封装。 计划在将来采用176引脚封装、但现在不提供。

    请参阅以下对您的问题的答复-

    [引述]运动控制方面与 TMS320F28076有何主要区别? [/报价]

    F28076上与电机控制应用相关的所有现有特性 在此器件上提供。 我们还有用于通信的其他 IP (如 EtherCAT、以太网、PMBus、FSI)以及更多 PWM 通道。 请注意、某些接口(如以太网)仅在通信管理器(CM)上可用、而不在 C28x (控制端)上可用。

    [引用] 软件从‘076’迁移到‘388D’? [/报价]

    我们增强了一些逻辑(例如 PWM 同步方案、安全方案)、因此用户可能需要对现有代码进行一些修改。 我们尚未提供此器件的迁移指南、但如果您有客户应用中使用的 IP 列表、我们可以提供更多详细信息。

    [引用]‘076’到‘388D’之间的硬件兼容性? [/报价]

    这与其他器件引脚兼容、但封装不同(如上所述)。

    [报价] 样片? RTM? 只能使用单核版本? [/报价]

    可提供337引脚封装样片。 RTM 计划于2020年第2季度发布。 是的、单核版本(CPU1 + CM)将在将来提供。 目前、客户可以将双核器件用作开发的单核器件。

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh