This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:有关未使用内存的问题、非 DSP/BIOS 和 DSP/BIOS 之间的失效以及在线含义的说明。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823336/rtos-tms320f28335-qeustions-about-memory-unifed-defference-between-non-dsp-bios-and-dsp-bios-and-what-mean-online

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我是使用此板的初学者。


您可能会很麻烦、但我希望您详细解释一下。

我正在查看 有关在 TMS320C28x DSP 上进行在线堆栈溢出检测的技术手册。

我 想知道 TMS320C28x DSP 在线堆栈 OveFlow 检测的在线功能。

 我使用的是 TMS320F28335、我知道它是哈佛结构。 但是、我知道程序存储器和数据存储器是统一的。

2.统一存储器的使用和程序存储器与数据存储器的分离之间有何区别,这是哈佛结构的一项功能?

3. 我想知道非 DSP/BIOS 和 DSP/BIOS 之间的区别以及我如何使用它。

提前感谢、

此致、

韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han、

    [引用 user="Han SeungJae">1.  我想知道 TMS320C28x DSP 上在线堆栈 OveFlow 检测的内容。[/QUERP]

    在此上下文中联机意味着当应用程序在未连接 Code Composer Studio 的系统中运行时。  

    在使用 Code Composer Studio 调试应用时、将处于离线状态。

    [引用用户="Han SeungJae">2. 统一存储器的使用与程序存储器与数据存储器的分离之间有何区别、这是哈佛架构的一项功能?[/QUERP]

    哈佛架构与总线架构有关。 互联网上有很多描述。  TI 使用统一存储器来描述一个地址位置在程序和数据空间中是否具有相同的值。

    [引用用户="Han SeungJae">3.  我想知道非 DSP/BIOS 和 DSP/BIOS 之间的区别以及我如何使用它。[/引述]

    DSP/BIOS 是 TI 提供的较旧的嵌入式操作系统(OS)。  当前支持的操作系统是 SYS/BIOS。  是否需要 SYS/BIOS (或其他操作系统)取决于系统。  在互联网上有许多这样的讨论。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、Lori

    我将为您提供更多问题。

    在此上下文中联机意味着当应用程序在未连接 Code Composer Studio 的系统中运行时。  
     - CCS 未连接意味着电路板处于独立状态?

    哈佛架构与总线架构有关。 互联网上有很多描述。  TI 使用统一存储器来描述一个地址位置在程序和数据空间中是否具有相同的值。

     我  知道 TMS320F28335是哈佛结构,那么程序总线和数据总线是分开的,但是内存是集成的?
    我不理解这一部分、即一个地址位置在程序和数据空间中是否具有相同的值。

    谢谢、此致

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Han SeungJae"] - CCS 未连接意味着电路板处于独立状态?

    正确。  

    [引用用户="Han SeungJae"-  我知道 TMS320F28335电路板是哈佛结构、那么程序总线和数据总线是独立的、但存储器是集成的? 我不理解该部分中的一个地址位置在程序和数据空间中是否具有相同的值。

    请参阅 TMS320F28335数据表中的存储器映射。  将有一列用于"数据"、一列用于"程序"。  这显示了在一个或两个空格中可用的存储器。  例如、地址0x8000可以包含操作码或数据、但不能同时包含这两者。