This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:SCI 下载失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/823171/tms320f28069f-sci-download-failed

器件型号:TMS320F28069F

(1) GPIO37/TDO=0、GPIO34=1、TRST=0;

(2)使用 C2程序;

(3)也许这个芯片在38400bps 范围内不能工作、我像附件中那样将速度改为9600、但它不能工作。您能告诉我原因吗?e2e.ti.com/.../SCI-download-failed.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要直接联系 CodeSkin 以获得 C2Prog 支持、网址为 info@codeskin.com

    Katta