This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:TMS320C28346 SPI 引导

Guru**** 2785915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822928/tms320c28346-tms320c28346-spi-boot

器件型号:TMS320C28346

大家好、

在《TMS320x2834x Delfino 引导 ROM 参考指南》中、它列出了 SPI EEPROM 的以下部分、这些部分都很小、问题是 SPI 引导是否可以支持512KB 或更大的 SPI EEPROM 或闪存? 是否有任何关于此类器件的建议、此类器件不限于 Atmel?

SPI 引导 ROM 加载程序初始化 SPI 模块以连接到串行 SPI EEPROM 或闪存。 器件

包括但不限于 Xicor X25320 (4Kx8)和 Xicor X25256 (32Kx8) SPI 串行

SPI EEPROM 和 Atmel AT25F1024A 串行闪存。